높음 경보가 높음 높음 경보보다 큽니다.

높음 경보가 높음 높음 경보보다 큽니다. 높음 높음 경보보다 낮은 높음 경보를 새로 입력하십시오.
  • 높음 경보는 모듈(Module)에서 높음 경보를 트리거하는 채널 입력 레벨입니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
  • 높음 높음 경보는 모듈(Module)이 높음 높음 경보를 활성화하는 채널 입력 레벨입니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal