게인 측정 및 기록 값 탭 - FLEX I/O 아날로그

이 탭에서 출력 게인 값을 측정하고 값을 기록할 수 있습니다.
게인
입력 신호의 크기에 대한 출력 신호의 크기의 비율입니다.
선형 수식(y=mx+b)에서 매개 변수(m)는 독립 변수(x)가 최대값일 때 종속 변수(y)를 지정된 값으로 구동하는 데 사용됩니다.
수정할 수 있는 필드는
기록 기준(V)/(mA)
뿐입니다. 이 필드는 측정된 출력 게인의 값을 입력하는 필드입니다.
값을 입력한 후에는 다음 단추를 사용하여 원하는 작업(Action)을 수행할 수 있습니다.
다시 시도
오류가 발생하여 보정 프로세스 스텝(Step)을 반복해야 하는 경우에 이 단추를 선택합니다.
팁:
이 단추는 오류가 발생할 때만 활성화됩니다.
다음
출력 게인 보정의 결과를 보려면 이 단추를 선택합니다.
중지
보정을 취소하고 종료하려면 이 단추를 선택합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal