오류/유휴 작업(Action) FLEX I/O 디지털

이 탭에서 모듈(Module)에 안전 상태 값을 구성할 수 있습니다. 출력 또는 I/O 콤보 Module에 대해서만 이 탭을 사용할 수 있습니다. 입력 모듈에 대해서는 이 탭이 나타나지 않습니다.
안전 상태
네트워크 통신 오류가 발생했을 때 또는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 들어갔을 때 출력 모듈(Module)이 유지되는 조건입니다. 이러한 상황 중 하나가 발생하면 출력은 자동으로 구성된 상태(디지털의 경우) 또는 값(아날로그의 경우)으로 전환됩니다.
팁: 모듈(Module)을 만들 때 수신 전용 통신 형식을 선택한 경우에는 이 탭을 사용할 수 없습니다.
매개 변수
통신 오류 동작
현재 모듈(Module)에서 ControlNet 기반 통신 오류가 발생했을 때 어댑터가 어떻게 응답할지 선택합니다.
다음 중에서 선택합니다.
  • 출력 초기화
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 0(기본값)으로 되돌립니다.
  • 마지막 출력 유지
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
    팁: 이 옵션을 선택하면 아래 프로그램(Program) 모드 동작 필드에서 출력에 안전 상태 값 적용을 선택할 수 없습니다.
  • 출력에 안전 상태 값 적용
    - 출력 신호를 안전 상태 값으로 구성된 값으로 설정합니다.
    팁: 이 옵션을 선택하면 아래 프로그램(Program) 모드 동작 필드에서 마지막 출력 유지를 선택할 수 없습니다.
프로그램(Program) 모드 동작
어댑터가 컨트롤러(Controller)(또는 스캐너)나 프로그램(Program) 모드(유휴)에 있음을 탐지할 때 응답하는 방법을 선택합니다. 세 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 출력 초기화
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 0(기본값)으로 되돌립니다.
  • 마지막 출력 유지
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
    팁: 이 옵션을 선택하면 위의 통신 오류 동작 필드에서 출력에 안전 상태 값 적용을 선택할 수 없습니다.
  • 출력에 안전 상태 값 적용
    - 출력 신호를 안전 상태 값으로 구성된 값으로 설정합니다.
    팁: 이 옵션을 선택하면 위의 통신 오류 동작 필드에서 마지막 출력 유지를 선택할 수 없습니다.
팁:
어댑터는 컨트롤러(Controller) 또는 스캐너의 상태를 탐지합니다. 어댑터가 탐지하는 상태는 실행 모드와 프로그램(Program) 모드 두 가지 상태뿐입니다. 실행 모드가 탐지되면 어댑터는 컨트롤러의 출력 데이터를 해당 모듈 출력으로 복사합니다. 프로그램(Program) 모드가 탐지되면 어댑터에 다음 세 가지 응답 중 하나를 구성할 수 있습니다.
안전 상태 값
각 포인트에 대해 켜짐 또는 꺼짐을 선택합니다. 기본값은 꺼짐입니다.
팁: 이 기능을 사용하려면 통신 오류 동작 또는 프로그램(Program) 모드 동작 상자에서 "출력에 안전 상태 값 적용"을 선택해야 합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 구성이 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 그러면 컨트롤러(Controller)에서 이 구성의 모듈(Module) 전송을 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우).
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal