전자 키 지정이 지원되지 않습니다.

모듈(Module)과의 통신에 문제가 발생했습니다. 모듈에서 전자 키 지정을 지원하지 않습니다. 다음과 같은 이유로 모듈(Module)이 일치하지 않는지 확인합니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
  • 모듈(Module)에 잘못된 슬롯이 구성되어 있습니다.
  • 모듈(Module)이 올바른 주 또는 부 수정 버전이 아닙니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal