전자 키 지정이 일치하지 않습니다.

전자 키 지정이 일치하지 않아 모듈(Module)과의 통신에 문제가 발생했습니다. 다음과 같지 않은지 확인해 보십시오.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
  • 정확히 일치 키 지정이 선택되어 있는데 모듈(Module)의 부 수정 버전이 정확하지 않습니다.
  • 호환 모듈(Module) 키 지정이 선택되어 있는데 물리적 모듈이 소프트웨어에 구성된 모듈을 에뮬레이트할 수 없습니다.
  • 섀시의 모듈(Module)이 소프트웨어에 구성된 모듈과 다릅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal