위험! 모듈(Module) ID 불일치가 탐지되었습니다 - 주의하여 읽으십시오!

선택한 작업을 수행하는 경우에는 제어가 중단될 수 있습니다. 선택한 작업의 계속 또는 취소 여부를 선택해야 합니다.
실제 모듈과 일반 탭에 지정된 내용이 일치하지 않습니다. 다음 중 하나 이상의 내용이 다릅니다.
  • 공급업체
  • 모듈(Module) 유형(특정 공급업체의 제품 유형과 제품 코드 조합)
  • 주 수정 버전
모듈(Module)을 만들 때 다음이 발생했을 수 있습니다.
  • 잘못된 모듈(Module) 선택
  • 잘못된 위치 선택
  • 위치에 잘못된 모듈(Module) 배치
실제 모듈이 소프트웨어에서 예상한 것과 다르기 때문에 소프트웨어가 작업을 수행 중에 오작동을 일으킬 수 있습니다. 시스템의 이러한 부분에서는 제어 중단이 발생할 수도 있습니다.
일반 탭에서 실제 모듈(Module)과 일치하도록 모듈 구성을 변경하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal