위험! 보정을 시작하려 합니다 - 주의하여 읽으십시오!

  • 현재 제어에 사용 중인 모듈(Module)에서는 보정을 수행할 수 없습니다. 채널이 현재 값으로 고정되고 제어가 중단될 수 있습니다.
  • 보정은 현재 모듈(Module)이 사용되고 있는 제어를 방해합니다.
  • 정상 작동에서 모듈(Module)은 제어 신호에서 연결되는데 보정은 모듈을 이 신호에서 분리하여 기준 신호에 연결합니다.
  • 보정 중에는 출력 모듈(Module)이 컨트롤러(Controller)가 요청한 데이터 값으로 출력을 업데이트하지 않습니다. 현재 보정이 진행 중인 채널에서는 출력이 보정 프로세스를 기준으로 전환(Transition)될 수 있습니다.
  • 보정 중에는 컨트롤러(Controller)가 제어 대상인 시스템에서 발생하는 신호 측정값을 입력 모듈(Module)로부터 받지 않습니다.
    • 보정을 계속하려면 확인을 선택합니다.
    • 보정 시작을 취소하고 보정 탭으로 돌아가려면 취소를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal