보정 탭 - FLEX I/O 아날로그

이 탭에서 보정 프로세스를 설정 및 시작할 수 있습니다.
콤보 모듈(Module)의 경우 이 탭의 정보는 두 가지 섹션으로 표시됩니다. 위 섹션은 입력 채널에 관한 것이고, 아래 섹션은 출력 채널에 관한 것입니다. 입력 전용 또는 출력 전용 모듈(Module)의 경우에는 하나의 섹션으로 표시됩니다.
이 탭에서,
  • 보정할 채널 지정
  • 보정 범위 보기
  • 보정 프로세스 시작
    주의: FLEX I/O 모듈(Module)을 보정할 때는 매우 주의해야 합니다. 모듈(Module)을 제어에 사용 중인 경우 실행 또는 원격 실행 모드에서 보정하지 마십시오. 부상, 사망, 재산 손실 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.
FLEX I/O 모듈(Module)의 보정은 모듈 속성의 보정 탭만으로 모두 수행할 수 있습니다. RSLogix 소프트웨어에서 모듈(Module) 구성 프로세스를 스텝(Step)별로 안내하므로 래더 로직이 필요하지 않습니다. 일반적으로 보정 소프트웨어를 사용한다고 해서 사용자가 모듈(Module)을 사용할 수 없는 상태로 만드는 경우가 완전히 방지되지 않으며 방지될 수도 없습니다. 다음은 모듈(Module)을 보정할 때 따라야 할 지침입니다.
  1. 예를 들어 1794-IF2XOF2I 출력을 보정하는 경우 먼저 모듈(Module)에 대한 연결을 금지하고 나서 보정 프로세스를 시도해야 합니다. 금지하지 않으면 어댑터에서 모듈(Module)에 출력을 계속 보내게 되고, 이 출력이 소프트웨어에서 전송하는 보정 설정과 명령을 덮어쓰게 됩니다. 소프트웨어에서 이러한 상황을 탐지하면 오류를 표시하고 보정 작업을 중단합니다.
  2. 입력을 보정하는 경우에는 모듈(Module)에 대한 연결을 금지하지 않아도 됩니다.
  3. 보정하기 전에 모든 구성 편집을 적용해야 합니다. 제어 시스템에서 사용되도록 모듈(Module)을 구성하고 편집을 적용한 후 모듈에 대한 연결을 금지합니다.
  4. 소프트웨어에서 보정 프로세스가 완료되기 전에 이를 취소하거나 중단하면 모듈(Module)은 보정되지 않은 상태가 되어 제어 환경에서 사용할 수 없습니다.
    팁: 보정을 시작하기 전에:
    • 출력 모듈(Module)에서 제어 중인 프로세스를 중지합니다.
    • 적용 단추로 모든 구성 변경 내용을 적용합니다.
    • 연결 탭을 통해 모듈(Module)의 연결을 금지합니다.
    • 입력 신호의 연결을 끊고 테스트 신호를 연결합니다. 이 모듈(Module)의 일반 입력 신호에 의존하는 모든 제어 유형이 보정 중에는 이 입력 신호를 가지지 못합니다.
    출력 신호의 연결을 끊고 해당 측정기를 연결합니다. 이 모듈(Module)의 출력에 의존하는 제어 시스템이 보정 중에는 이 출력을 가지지 못합니다. 보정 중에도 모듈(Module)에 연결되어 있는 제어 시스템의 발동기는 제어 시스템의 출력이 아니라 해당 발동기를 제어하기 위한 보정 기준 신호를 수신하게 됩니다.
매개 변수
입력 채널
모듈(Module)의 각 입력 채널 목록을 보여줍니다.
출력 채널
모듈(Module)의 각 출력 채널 목록을 보여줍니다.
이 채널 보정
해당 채널을 보정하려 함을 나타내는 확인 표시가 나타납니다. 보정하지 않을 채널에 대해서는 이 확인란을 지우십시오.
보정 범위
전류 구성 보정 범위를 참고용으로 표시합니다.
팁: 구성 탭에서 이 범위를 변경할 수 있습니다.
  • 입력의 경우 4 ~ 20mA 범위에서 보정할 수 없습니다. 이 소프트웨어는 0 ~ 20mA 범위를 사용하여 보정하다가 완료하면 지정된 범위로 돌아갑니다.
출력의 경우 다음 두 범위만 허용됩니다. -10 ~ 10V, 0 ~ 20mA. 이 소프트웨어는 선택한 모든 전압 범위에 -10 ~ 10V 범위를 사용하고 선택한 모든 전류 범위에 0 - 20mA 범위를 사용합니다. 보정이 완료되면 모듈(Module) 구성은 지정된 구성으로 돌아갑니다.
보정 시작
보정 프로세스를 시작하려면 이 단추를 클릭합니다. 보정을 사용하려면 온라인 상태여야 합니다. 오프라인 상태에서는 이 단추를 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal