FLEX I/O 아날로그 모듈(Module)의 채널 보정
주의:
FLEX I/O 모듈(Module)을 보정할 때는 매우 주의해야 합니다. 모듈(Module)을 제어에 사용 중인 경우 실행 또는 원격 실행 모드에서 보정하지 마십시오. 부상, 사망, 재산 손실 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.
RSLogix 소프트웨어에서 FLEX I/O 모듈(Module) 보정 프로세스를 안내합니다. 보정 프로세스는 모듈(Module) 속성의 보정 탭만으로 모두 수행할 수 있습니다.
중요:
모듈(Module)을 보정하려면 온라인 상태여야 합니다.
FLEX I/O 아날로그 또는 콤보 모듈(Module)의 채널을 보정하려면:
- 보정할 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 속성을 선택합니다.
- 보정 탭을 클릭합니다.팁: 이 채널 보정 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 즉, 채널이 보정되도록 선택되었다는 의미입니다. 보정 범위 열과 입력 채널 열은 읽기 전용이므로 변경할 수 없습니다. 이들 열은 참고용으로만 사용됩니다.
- 이 보정에서 채널을 제외하려면 이 채널 보정 확인란을 선택 해제합니다.
- 보정 시작 단추를 클릭하여 보정 프로세스를 시작합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.