낮음 기준 신호 연결 - 입력 - FLEX I/O 보정

오프셋 보정을 위해 낮음 기준 신호를 연결하려면:
오프셋
고정된 설정값과 제어되는 변수 간의 안정적인 상태의 편차입니다. 선형 함수(y=mx+b)에서 매개 변수(b)는 독립 변수(x)가 0일 때 종속 변수(y)를 0으로 구동하는 데 사용됩니다.
  1. 정밀도 전압/전류 소스를 터미널에 연결합니다.
  2. 정밀도 전압/전류 소스를 올바른 값으로 설정합니다.
  3. 다음
    을 선택하여 오프셋 보정을 수행합니다.
모듈(Module)에서 신호를 읽고 보정합니다.
다음을 선택할 수도 있습니다.
  • 오류가 발생하여 보정 프로세스 스텝(Step)을 반복해야 하는 경우에
    다시 시도
    를 클릭합니다.
    팁: 단추는 오류가 발생할 때만 활성화됩니다.
  • 보정을 취소하고 종료하려면
    중지
    를 클릭합니다.
  • 이 탭과 관련된 도움말을 보려면
    도움말
    을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal