FLEX Ex I/O란?
FLEX Ex I/O는 위험한 지역에서 제어 장비에 직접 장착할 용도로 제작된 모듈식 I/O 시스템입니다. I/O 모듈(Module)과 진성 안전 배리어, 터미널 블록이 컴팩트한 장치 하나에 통합되어 있습니다. FLEX Ex I/O 시스템에 구현되어 있는 본질 안전 기술로 센서, 사용자-시스템 인터페이스, 발동기 및 기타 저전압 기기에서 휘발성 물질이 인화될 만큼의 에너지를 방출하지 않습니다. FLEX Ex I/O 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다.
- 어댑터하나의 어댑터가 최대 8개 I/O 모듈(Module)의 I/O 버스에 전력을 공급합니다. 필드 전력에 서로 분리되어 있는 두 개의 연결 터미널을 사용할 수 있어 전력 소모량에 따라 인접한 터미널 베이스에 데이지 체인 방식으로 전력을 연결할 수 있습니다. 이동식 전력 연결로 와이어링이 간편합니다.
- 터미널 베이스모듈(Module)을 제거 및 삽입할 때 백플레인 전원을 이용하기 때문에 와이어를 다시 연결하거나 시스템 작동을 중단시킬 필요가 없습니다. 필드 와이어링 종단 및 I/O 인터페이스를 동일한 위치에 결합할 수 있어 시스템의 문제 해결 및 관리가 용이합니다. 따라서 시간과 비용을 절감하게 됩니다.
- I/O 모듈(Module)I/O 모듈(Module)에는 현재 사용자의 작업과 관련된 기능을 수행하는 데 필요한 버스 인터페이스와 회로가 들어 있습니다. I/O가 분산되어 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 제어실에서 필드 장착 접속 박스를 연결하는 와이어링이 필요 없음
- 터미널 블록, 배리어 및 퓨즈가 필요 없음
- 시스템 비용 절감
- 시스템 아키텍처 단순화
- 시스템 작동 속도 향상
FLEX Ex I/O 시스템은 터미널 스트립과 I/O 인터페이스가 통합되어 있어 설치, 와이어링 및 유지 관리 비용이 낮습니다. 터미널 베이스의 터미널 스트립으로 필드 장치에 직접 와이어링할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.