FLEX I/O란?
FLEX I/O는 유연한 저가형, 모듈식 I/O 시스템입니다. 대규모 랙 기반 I/O의 모든 기능을 제공하면서도 공간을 차지하지 않는 분산된 작업을 위한 시스템입니다. I/O 유형을 현재의 작업에 맞게 개별적으로 선택할 수 있습니다. FLEX I/O 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다.
- 어댑터하나의 어댑터로 최대 8개 I/O 모듈(Module)의 내부 로직에 전력을 공급합니다. 따라서 전원 공급 장치와 통신 어댑터를 추가로 구매하지 않고도 변화하는 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
- 터미널 베이스모듈(Module)을 제거 및 삽입할 때 백플레인 전원을 이용하기 때문에 와이어를 다시 연결하거나 시스템 작동을 중단시킬 필요가 없습니다. 필드 와이어링 종단 및 I/O 인터페이스를 동일한 위치에 결합할 수 있어 시스템의 문제 해결 및 관리가 용이합니다. 따라서 시간과 비용을 절감하게 됩니다.
- I/O 모듈(Module)I/O 모듈(Module)에는 현재 사용자의 작업과 관련된 기능을 수행하는 데 필요한 버스 인터페이스와 회로가 들어 있습니다.
FLEX I/O 시스템은 터미널 스트립과 I/O 인터페이스가 통합되어 있어 설치, 와이어링 및 유지관리 비용이 낮습니다. 터미널 베이스의 터미널 스트립으로 필드 장치에 직접 와이어링할 수 있습니다. 직접 와이어링을 통해 다음을 줄일 수 있습니다.
- 설치 및 테스트 시간
- 추가 와이어링 및 외부 터미널 블록
- Control 마샬링 패널 공간
FLEX I/O 시스템은 향후 발생할 수 있는 호환성에 대한 요구 사항도 충족합니다. 시스템에 적절한 어댑터만 사용하면 원격 I/O 네트워크, DeviceNet 네트워크 또는 ControlNet 네트워크를 통해 통신할 수 있습니다. 또한 시스템 요구 사항이 변화함에 따라 구성 요소를 추가할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.