FLEX I/O 아날로그 모듈(Module) 보정 시작

현재 제어에 사용 중인 모듈(Module)에서는 보정을 수행하지 마십시오. 보정 프로세스로 인해 제어 기능이 저하됩니다.
보정 프로세스를 시작하기 전에:
  • 출력 모듈(Module)에서 제어 중인 프로세스를 중지합니다.
  • 적용 단추로 모든 구성 변경 내용을 적용합니다.
  • 모듈(Module)에 대한 연결을 금지합니다(연결 탭의 금지 확인란 사용).
  • 입력 신호의 연결을 끊고 테스트 신호를 연결합니다. 이 모듈(Module)의 일반 입력 신호에 의존하는 모든 제어 유형이 보정 중에는 이 입력 신호를 가지지 못합니다.
  • 출력 신호를 끊고 해당 측정기를 연결합니다. 이 모듈(Module)의 출력에 의존하는 제어 시스템이 보정 중에는 이 출력을 가지지 못합니다.
보정 프로세스를 시작하려면:
  1. 보정할 모듈(Module)에 커서를 놓습니다.
  2. 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 속성을 선택합니다.
  3. 연결 탭을 선택합니다.
  4. 금지 확인란을 선택합니다.
  5. 구성을 변경했으면 적용 단추를 클릭합니다.
  6. 보정 탭을 선택합니다.
  7. 보정할 채널을 확인합니다. 이 채널 보정 확인란에서 보정하지 않을 채널의 선택을 취소합니다.
  8. 보정 시작 단추를 클릭하여 프로세스를 시작합니다. 소프트웨어에서 보정 프로세스를 안내합니다.
  9. 다음을 수행합니다.
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
    • 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal