연결 안 됨

모듈에 현재 열려 있는
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
연결이 없습니다. 모듈(Module)의 상태가 다음 중 하나입니다.
연결
네트워크와 장치 사이의 링크입니다.
  • 전원을 켠 이후로 연결되지 않습니다.
  • 마지막 연결이 정상적으로 종료되었으며 통신 오류로 인해 끊어지지 않았습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal