자체 테스트
모듈(Module)에서 올바른 작동을 위해 하드웨어 및 펌웨어의 전원을 켜고 진단을 수행하고 있습니다. 자체 테스트 상태인 모듈(Module)은 일반적으로 통신에 응답하지 않으며 이 상태가 외부로 나타나지 않습니다. FLEX I/O ControlNet 어댑터는 전력이 공급된 이후에 추가 또는 제거된 FLEX I/O 백플레인의 모듈(Module)이 있는 경우 이 상태를 보고합니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.