보정할 채널 선택

보정할 채널을 선택하려면:
  1. 보정할 각 채널에 대해
    보정하시겠습니까?
    확인란을 선택합니다.
  2. 원하는 보정 방법의 단추(
    그룹
    또는
    한 번에 하나씩
    )를 선택합니다.
    같은 범위의 채널은 그룹으로 동시에 또는 한 번에 하나씩 보정할 수 있습니다. 한 번에 한 채널씩 보정하는 경우 한 채널에 대해 보정 전체를 수행해야 다음 채널로 계속 진행할 수 있습니다.
  3. 선택:
    • 이전 화면으로 되돌아가려면
      뒤로
      를 클릭합니다.
    • 계속하려면
      다음
      을 클릭합니다.
    • 보정을 취소하려면
      중지
      를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal