배율 수식

ScalingEquation
배율 설명
간단한 예로 다음과 같은 V
in
신호를 조정하는 경우가 있습니다.
LowSignal = -10.0(V)
HighSignal = -10.0(V)
LowEngineering = 0.0(%)
HighEngineering = 100.0(%)
입력 신호(V)를 프로세스에 적합한 엔지니어링 단위(퍼센트)로 조정하려는 경우입니다. 이러한 경우 -10.0V는 0.0%로, 10.0V는 100.0%로, 그리고 중간의 값은 그에 맞게 조정됩니다(예: 3.3V는 66.5%).
Scaling
디지털 필터 그림
Digital_Filter
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal