실행 모드

소유자 컨트롤러(Controller)가 실행 모드입니다. 실행 모드일 때 출력 모듈(Module)은 상태 LED가 녹색으로 켜져 있습니다. 출력 모듈(Module)을 사용하는 경우 새로 수신된 출력이 적용됩니다.
LED
Light Emitting Diode의 약자입니다. Controller 기능 및 I/O 상태 표시기로 사용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal