아날로그 모듈(Module)에서 래치된 상태 초기화
이 절차를 사용하여 아날로그 모듈(Module)에서 래치된 상태를 초기화하십시오.
- 태그(Tag) 편집기를 사용하여 컨트롤러(Controller) 범위에서 MESSAGE 데이터 유형(Data Type)을 가진 태그를 만듭니다.
- 래더 편집기로 이동하여 MSG 명령어가 있는 렁을 삽입합니다. 명령 피연산자는 방금 만든 Message 태그(Tag)여야 합니다.
- 피연산자 오른쪽에 있는
단추를 선택하여 메시지 구성대화 상자로 이동합니다. - 메시지 유형으로 일반 CIP를 선택합니다.
- 서비스 코드로 4B(래치된 진단 초기화 서비스 코드)를 입력합니다.
- 개체 유형으로 A(아날로그 입력 채널)를 입력합니다.
- 개체 ID로 1을 입력합니다.
- 초기화할개체 특성에 대한 코드를 입력합니다. 예를 들어, 높음 경보를 초기화하려면 6C를 입력합니다.소스는 비워둡니다.
- 요소 수로 0을 입력합니다.대상은 비워둡니다.
- 통신탭을 선택합니다.
- 경로로 모듈(Module) 이름이나 모듈에 대한 CIP 경로를 입력합니다.
- 통신 방법으로CIP를 선택합니다.
- 확인단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.