RIUP(Removal and Insertion Under Power)

전력이 공급되고 있는 상태에서 섀시에 모듈을 삽입 및 제거할 수 있습니다. 따라서 전체 제어 시스템의 가용성이 높아집니다. 모듈(Module)이 제거 또는 삽입될 때 제어 프로세스의 다른 부분이 중단되는 일이 없습니다.
주목 : 전력이 공급되는 중에 섀시에서 모듈을 당기면 구성, 입력 및 출력 데이터를 전송하는 메시지 명령이 오류와 함께 실패합니다. 제거 또한 모듈(Module)의 이전 구성 손실을 초래할 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal