출력 모듈(Module)의 낮음 보정 값 기록

Logix Designer
응용 프로그램은 특정 전류 레벨을 출력하도록 모듈(Module)에 명령합니다. 실제 레벨을 측정하고 결과를 기록해야 합니다. 이러한 측정을 통해 모듈(Module)에서 오차를 고려할 수 있게 됩니다.
출력 모듈(Module)의 낮음 보정 값을 기록하려면:
  1. 멀티미터를 사용하여 출력 값을 측정합니다.
  2. 해당하는
    기록 기준
    상자에 값을 입력합니다.
  3. 보정을 계속하려면
    다음
    을 선택합니다.
    • 중지
      를 선택하여 보정을 취소할 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal