프로그램(Program) 모드
출력 모듈(Module) 구성 중에는 소유자 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드 상태입니다. 새로 수신된 출력 값이 무시되고 모든 출력이 프로그램(Program) 모드 상태(구성 탭에서 구성)로 전환됩니다. 프로그램 모드일 때 출력 모듈의 상태 LED는 녹색으로 깜박입니다.
프로그램(Program) 모드
로직은 실행 중이 아니고 출력이 제어되지 않으며 편집 작업은 사용 가능한 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 프로그램(Program) 모드가 됩니다.
LED
Light Emitting Diode의 약자입니다. Controller 기능 및 I/O 상태 표시기로 사용됩니다.
입력 모듈(Module)(아날로그와 디지털 모두)의 경우 항상 실행 모드이며 컨트롤러(Controller)에 입력 데이터를 항상 보고합니다. 소유자 컨트롤러(Controller)의 모드(실행 모드 또는 프로그램(Program) 모드)와는 무관합니다. 입력 모듈의 상태 LED는 연결이 있는 경우 항상 녹색으로 켜져 있습니다.
컨트롤러(Controller)
시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
연결
네트워크와 장치 사이의 링크입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.