모듈(Module) 속성 대화 상자 - 백플레인 탭 개요
탭 사용:
- 백플레인을 통한 모듈(Module)의 통신 및 모듈이 위치한 섀시에 대한 진단 정보를 봅니다.
- 오류를 지웁니다.오류제어 시스템 하드웨어 또는 소프트웨어에 의해 발견된 문제 또는 오류입니다. 오류는 오류 코드 또는 오류 비트로 구분됩니다.
이 탭의 정보는 온라인 상태에서만 표시됩니다.
팁:
모듈을 만들 때 수신 전용 통신 형식을 선택한 경우에는 이 탭을 사용할 수 없습니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
팁:
이 탭의 데이터는 모듈(Module)에서 직접 보낸 것입니다.
매개 변수
ControlBus 상태
확인 또는 다음과 같은 오류 중 하나가 표시됩니다.
- 리시버 사용 안 함
- 멀티캐스트 주소 사용 안 함
- RA/GA 잘못 비교함
오류 지우기
모듈(Module) 백플레인 오류를 지우려면 이 단추를 선택합니다.
ControlBus 파라메터
멀티캐스트 CRC 오류 임계값
멀티캐스트 CRC 오류 발생 시 오류 상태에 들어가게 되는 임계값을 표시합니다.
CRC(Cyclic Redundancy Check)
CRC(Cyclic Redundancy Check)는 컴퓨터에서 사용되는 오류 확인 기법입니다.
전송 다시 시도 제한
전송 다시 시도 제한을 선택합니다. 이 제한은 전송 오류 발생 시 프레임을 다시 시도하는 횟수입니다. 이 필드의 범위는 0-63이며 다음과 같이 사용하는 것이 좋습니다.
- 격리 아날로그 모듈(Module)의 경우 8-12
- 나머지 모든 아날로그 모듈(Module)의 경우 3-10
모듈(Module)을 초기화하면 이 필드도 공장 기본값으로 돌아갑니다.
오류 카운터 수신
표시되는 내용:
- 수신된 프레임(Message)에 발생한 잘못된 CRC 오류의 수
- 리시버 버스 시간 초과 횟수
- 멀티캐스트 수신 CRC 오류의 수
오류 카운터 전송
표시되는 내용:
- 전송된 프레임에 발생한 잘못된 CRC 오류의 수
- 송신기 버스 시간 초과 횟수
1756 특수 I/O 모듈(Module) 및 어댑터, 통신 및 컨트롤러(Controller)
섀시 정보
표시되는 내용:
- 섀시 수정 버전 번호
- 섀시 크기
- 섀시 일련 번호
- 모듈(Module)의 슬롯 번호팁: 1756-HSC 및 1756-PLS 모듈(Module)의 경우 모듈 일치 조건에서는 이 정보가 비어 있습니다.
새로 고침
탭을 새로 고치려면 선택합니다. 새로 고침의 결과는 다음과 같습니다.
다음의 경우: | 그러면: |
디지털, 아날로그 또는 모션 모듈(Module) | 카운터가 지워집니다. |
다른 모듈(Module) | 탭만 새로 고쳐지고 카운터는 지워지지 않습니다. |
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용
또는 확인
을 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용
을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.도움말
이 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.