내부 오류

자체 테스트에 실패했거나 심각한 통신 오류가 발생했습니다. 해당 모듈(Module)은 통신이 불가능합니다. 이
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
오류는 구성된 모든 미디어에서 통신할 수 없는 통신 모듈에 대해서만 표시됩니다. 예를 들어 ControlNet 네트워크에서 통신할 수 없는 1756 CNB 모듈(Module)이 ControlBus에서 쿼리되었을 때 내부 오류를 나타내게 됩니다.
오류
제어 시스템 하드웨어 또는 소프트웨어에 의해 발견된 문제 또는 오류입니다. 오류는 오류 코드 또는 오류 비트로 구분됩니다.
모듈(Module):
복구 방법:
I/O 모듈
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
  • 하드웨어 설명서를 참조합니다.
  • 전원을 껐다 켭니다.
  • 기술 지원으로 연락하십시오.
통신 모듈(Module)
  • 전원을 껐다 켭니다.
  • 기술 지원으로 연락하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal