플래시 업데이트

모듈(Module)이 업데이트 준비가 되었거나 현재 전자 플래시 업데이트를 통해 펌웨어를 업데이트하는 중입니다. (ControlFLASH 소프트웨어 도구에서 플래시를 업데이트하는 중일 것입니다.)
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal