CST 멀티캐스트 Message
ControlLogix5550 컨트롤러는 CST 멀티캐스트 메시지를 I/O 모듈에 주기적으로 보내 모듈 전체의 타이머 하드웨어를 동기화합니다.
컨트롤러(Controller)
시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
멀티캐스트
Module이 둘 이상의 수신기에 의해 동시에 수신되는 네트워크 상의 데이터를 생성할 수 있는 메커니즘입니다. 이 용어는 ControlLogix I/O 라인의 기능을 설명하는 데 사용됩니다. 동시에 동일한 I/O Module에서 입력 데이터를 수신할 수 있는 다중 Controller를 지원합니다.
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.