아날로그 출력 모듈(Module)에 대한 출력 상태 구성 - 부동 소수점

현재 응용 프로그램에 맞게 채널 레벨 구성을 만듭니다.
아날로그 출력 모듈(Module)(부동 소수점)에 대한 출력 상태를 구성하려면:
    1. 컨트롤러(Controller) 분류
      에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음
      속성
      을 선택합니다.
    2. 모듈(Module) 속성
      대화 상자에서
      출력 상태
      탭을 선택합니다.
    3. 구성할 채널을 선택하려면
      채널
      단추를 선택합니다.
    프로그램 모드의 출력 상태
    에서 소유자 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환된 경우 출력 채널이 응답하는 방식을 선택합니다.
    • 마지막 상태 유지.
      출력 채널이 마지막 출력 값을 유지합니다.
    • 사용자 정의 값.
      출력 채널이 사용자 지정 값으로 전환(Transition)됩니다.
      중요:
      사용자 정의 값
      을 선택하면 상자에 값을 입력하고
      사용자 정의 값으로 램프
      를 선택합니다.
  1. 폴트 모드(Fault Mode)의 출력 상태
    에서 오류 발생 시 출력 채널의 응답 방식을 다음 항목 중에서 선택합니다.
    • 마지막 상태 유지.
      출력 채널이 마지막 출력 값을 유지합니다.
    • 사용자 정의 값.
      출력 채널이 사용자 지정 값으로 전환(Transition)됩니다.
      중요:
      사용자 정의 값
      을 선택하면 상자에 값을 입력하고
      사용자 정의 값으로 램프
      를 선택합니다.
    1. 적용
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나
      확인
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal