격리 아날로그 출력 모듈(Module)에 대한 출력 제한 구성
모듈(Module) 속성
대화 상자의 제한
탭에서 장비에 대한 손상을 방지할 수 있는 고정 및 램프 제한을 설정합니다.격리 아날로그 출력 모듈(Module)에 대한 출력 제한을 구성하려면:
- 컨트롤러(Controller) 분류에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음속성을 선택합니다.
- 모듈(Module) 속성대화 상자에서제한탭을 선택합니다.
- 구성할 채널을 선택하려면채널단추를 선택합니다.
- 다음에 대해제한값을 입력합니다.
- 높음 고정
- 낮음 고정
- 실행 모드 중 램핑하려면실행 모드의 램프확인란을 선택합니다.
- 램프 속도상자에 출력에 허용되는 최대 변경 속도(초당 엔지니어링 단위)를 입력합니다.
- 현재 채널에 경보를 사용하지 않으려면모든 경보 사용 안 함확인란을 선택합니다.
- 조건이 중단된 후에도 상한 및 하한 경보를 유지하려면제한 경보 래치확인란을 선택합니다.
- 조건이 중단된 후에도 속도 경보를 유지하려면속도 경보 래치확인란을 선택합니다.
- 인접 경보 조건을 언래치하려면언래치를 선택합니다.
- 채널의모든경보를 언래치하려면모두 언래치를 선택합니다.
- 프로세스에 대해 프로세스 제한 트리거 값이 설정된 상태를 보려면 슬라이더 막대를 사용합니다.
- 적용을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나확인을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.