격리 정수 아날로그 출력 모듈(Module) 구성

응용 프로그램에 특정한 채널 레벨 구성을 만듭니다.
격리 정수 아날로그 출력 모듈(Module)을 구성하려면:
  1. 구성하려는 채널의 채널 단추를 선택합니다.
  2. 모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보류하도록 하려면
    초기화 동안 보류
    확인란을 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보류 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보류됩니다.
  3. 출력 채널이 마지막 출력 값을 유지하도록 하려면 (오류 상태에서)
    보류
    단추를 선택합니다.
  4. 소유자 컨트롤러(Controller)와의 연결이 끊어진 경우에 출력 채널을 특정 값으로 이동하게 하려면 (오류 상태에서) 아래쪽 화살표를 선택합니다.
    사용자 단추가 나타납니다.
    사용자
    단추를 선택합니다.
    팁: 이 스텝(Step)을 수행한 경우 다음 스텝으로 이동하십시오. 이 스텝(Step)을 수행하지 않은 경우에는 스텝 5를 건너 뛰고 스텝 6으로 진행하십시오.
  5. 오류 발생 시 출력에서 사용할 값을 사용자 오류 값에 입력합니다.
  6. 오류가 발생했을 때 현재 출력 값에서 오류 값까지 램프 속도 제한으로 램핑하도록 할 출력 포인트에 대해
    오류로 램프
    확인란을 선택합니다.
  7. 출력 채널이 마지막 출력 값을 유지하도록 하려면 (프로그램(Program) 상태에서)
    보류
    단추를 선택합니다.
  8. 소유자 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환된 경우에 출력 채널을 특정 값으로 이동하게 하려면 (프로그램 상태에서) 아래쪽 화살표를 선택합니다.
    사용자
    단추가 나타납니다.
    사용자
    단추를 선택합니다.
    팁: 이 스텝(Step)을 수행한 경우 다음 스텝으로 이동하십시오. 이 스텝(Step)을 수행하지 않은 경우에는 스텝 5를 건너 뛰고 스텝 6으로 진행하십시오.
  9. 모듈(Module)이 프로그램(Program) 상태에 들어갔을 때 출력에서 사용할 값을
    사용자 프로그램
    값에 입력합니다.
  10. 컨트롤러(Controller)에서 프로그램(Program) 명령이 수신되었을 때 현재 출력 값에서 프로그램 값까지 현재 속도 제한으로 램핑하도록 할 출력 포인트에 대해
    프로그램으로 램프
    확인란을 선택합니다.
  11. 각 출력 포인트에 대해 출력 신호의 최대 변화율을
    비율 제한
    에 입력합니다(초당 카운트).
  12. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
    팁: 통신 오류 발생 시 조치에 대한 자세한 내용은 아래 추가 참조에서 개요 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal