경보 구성 비격리 아날로그 입력 모듈(Module)

모듈(Module) 속성
대화 상자의
경보
탭에서 각 채널의 비격리 아날로그 입력 모듈에 대한 프로세스 경보 및 속도 경보를 구성합니다.
비격리 아날로그 입력 모듈(Module)에 경보를 구성하려면:
  1. 구성하려는 채널에 대해
    채널
    을 선택합니다.
  2. 프로세스 경보
    섹션에서 다음 항목에 대해 원하는 프로세스 경보 값을 입력합니다.
    • 높음 높음
    • 높음
    • 낮음
    • 낮음 낮음
  3. 채널의
    모든
    경보를 언래치하려면
    모두 언래치
    를 선택합니다.
  4. 인접 경보 조건을 언래치하려면
    언래치
    를 선택합니다.
  5. 프로세스에 대해 프로세스 경보 트리거 부분이 설정된 상태를 보려면 슬라이더 막대를 사용합니다.
  6. 채널에 경보를 사용하지 않으려면
    모든 경보 사용 안 함
    확인란을 선택합니다.
  7. 프로세스 경보에 대한 경보 트리거 조건을 조건이 중단된 후에도 유지하려면
    프로세스 경보 래치
    확인란을 선택합니다.
  8. 조건이 중단된 후에도 경보를 유지하려면
    속도 경보 래치
    확인란을 선택합니다.
  9. 데드밴드
    상자에 입력 값이 경보 트리거 포인트 범위 내에 있을 경우에 경보가 비활성화되지 않을 값을 입력합니다.
  10. 속도 경보
    상자에 입력 샘플 간 변경 속도가 설정값을 초과하는 경우 경보가 트리거될 값(초당 엔지니어링 단위)을 입력합니다.
    1. 적용
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나
      확인
      을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal