비격리 아날로그 출력 모듈(Module) 구성 - (정수
현재 응용 프로그램에 맞게 채널 레벨 구성을 만듭니다.
비격리 아날로그 출력 모듈(Module)을 구성하려면(정수):
- 컨트롤러(Controller)분류에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음속성을 클릭합니다.
- 모듈(Module) 속성대화 상자에서구성탭을 클릭합니다.
- 구성할 채널을 선택하려면채널단추를 선택합니다.
- 출력 범위열에서 출력 범위를 선택합니다.
- (옵션) 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보류하려면초기화 동안 보류확인란을 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보류 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보류됩니다.
- 소유자 컨트롤러(Controller)에 대한 연결이 끊긴 경우오류 상태열에서 출력 채널이 응답하는 방식을 선택합니다.
- 보류.출력 채널이 마지막 출력 값을 유지합니다.
- 사용자.출력 채널이사용자 오류 값에 지정된 값으로 이동합니다.중요:사용자를 선택한 경우사용자 오류 값열에 값을 입력한 다음 오류 발생 시 램핑을 활성화하려는 각 출력 포인트에 대해오류로 램프확인란을 선택합니다. 값이 현재 출력 값에서 오류 값으로 램프 속도 제한에서 램핑합니다.
- 소유자 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환된 경우프로그램 상태열에서 출력 채널이 응답하는 방식을 선택합니다.
- 보류.출력 채널이 마지막 출력 값을 유지합니다.
- 사용자.출력 채널이사용자 프로그램(Program) 값에 지정된 값으로 이동합니다.중요:사용자를 선택한 경우사용자 오류 값열에 값을 입력한 다음 컨트롤러(Controller)에서 프로그램(Program) 명령을 수신한 경우 램핑을 활성화하려는 각 출력 포인트에 대해오류로 램프확인란을 선택합니다. 값이 현재 출력 값에서 프로그램(Program) 값으로 램프 속도 제한에서 램핑합니다.
- 속도 제한(Cnts/S)열에 각 출력 포인트에 대해 출력 신호의 최대 변경 속도를 초당 카운트 단위로 입력합니다.
- 프로그램(Program) 모드에서 통신에 실패하는 경우출력 채널이 응답하는 방식을 선택합니다.
- 출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
- 출력을 폴트 모드(Fault Mode) 상태로 변경
- 적용을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나확인을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.