비격리 아날로그 출력 모듈(Module) 구성 - 부동 소수점
현재 응용 프로그램에 맞게 채널 레벨 구성을 만듭니다.
비격리 아날로그 출력 모듈(Module)(부동 소수점)을 구성하려면:
- 다음에 대해 적절한
- 컨트롤러(Controller) 분류에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음속성을 선택합니다.
- 모듈(Module) 속성대화 상자에서구성탭을 선택합니다.
- 구성할 채널을 선택하려면채널단추를 선택합니다.
배율값을 입력합니다.- 낮음 신호
- 낮음 엔지니어링
- 높음 신호
- 높음 엔지니어링
- 출력 범위상자에서 모듈(Module)의 출력 범위를 선택합니다.
- 센서 오프셋상자에 보정 중 센서의 오차를 보상하기 위한 값을 입력합니다.
- 모듈(Module)이 출력 신호를 변경하지 않고 그대로 보류되도록 하려면초기값 보류를 선택합니다. 컨트롤러(Controller)에서 수신되는 출력 값이 현재 보류 중인 값의 전체 스케일의 0.1% 미만이 될 때까지 보류됩니다.
- 적용을 선택하여 변경 내용을 저장하고 편집을 계속하거나확인을 선택하여 변경 내용을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.