통신 오류

소유자 컨트롤러에서 모듈과의 통신 링크를 설정했지만 통신 문제가 발생하여 링크가 종료되었습니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
오류를 복구하려면:
  • 통신 모듈(Module)이 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
  • 컨트롤러가 계속 작동하고 있는지 확인합니다.
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 모듈(Module)의 전원을 껐다 켭니다(위 방법으로 해결되지 않는 경우).
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal