보정 마법사 - 보정할 채널 선택 탭 1756 아날로그 I/O

이 탭의
보정하시겠습니까?
확인란을 사용하여 보정할 채널을 선택할 수 있습니다.
채널을 그룹으로 보정
또는
채널을 한번에 하나씩 보정
라디오 단추를 선택하면 채널을 그룹으로 조합하여 보정하거나 모든 채널을 한 번에 보정할 수 있습니다. 매 보정 시 모듈(Module)의 모든 채널을 대상으로 하는 것이 좋습니다. 그러면 보정 판독값을 일관적으로 유지하여 모듈(Module) 정확도를 높일 수 있습니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal