높음 기준 또는 낮음 기준 보정 오류(1756 아날로그 출력)
보정 오류가 발생하면 다음 작업을 수행합니다.
- 출력 채널에 대한 결선 확인
- 올바른 신호가 측정 중인지 확인
- 입력한 값이 올바른지 확인
채널 신호가 올바르게 측정되고 있다고 확인되면
다시 시도
단추를 선택합니다. 보정 오류가 계속될 경우 채널에 오류가 있을 수 있습니다.채널이 보정되고 있지 않는 경우 보정을 종료하려면
중지
를 선택합니다. 오류가 있는 상태에서 보정을 취소할 경우 오류 채널에 대해 모듈(Module) 보정 오류 및 채널 보정 오류 비트가 설정되어 채널 오류의 가능성을 나타냅니다. 보정 오류가 있는 채널은 이전 보정 파라메터로 계속 작동하게 되므로 올바른 작동 여부를 반드시 확인해야 합니다. 이 경우 보정 장비 아니면 채널 자체에 문제가 있는 것입니다.의견을 작성 부탁드립니다.