블록 전송 에러 코드

다음은
Logix5000
블록 전송 관련 에러 코드입니다.
에러 코드(16진수)
설명
소프트웨어에 표시되는 내용
00D0
스캐너가 요청 후 3.5초 이내에 블록 전송 모듈에서 블록 전송 응답을 받지 못했습니다.
알 수 없는 에러
00D1
읽기 응답의 체크섬이 데이터 스트림의 체크섬과 일치하지 않았습니다.
00D2
스캐너가 읽기 또는 쓰기를 요청했으나 블록 전송 모듈이 반대로 응답했습니다.
00D3
스캐너가 길이를 요청했으나 블록 전송 모듈이 다른 길이로 응답했습니다.
00D6
스캐너가 블록 전송 모듈로부터 쓰기 요청에 실패했음을 나타내는 응답을 수신했습니다.
00EA
스캐너가 이 블록 전송 모듈을 포함하고 있을 수 있는 랙과 통신하도록 구성되지 않았습니다.
00EB
지정된 논리 슬롯을 지정된 랙 크기에 사용할 수 없습니다.
00EC
현재, 처리 중인 블록 전송 요청이 있어 다른 요청을 시작하려면 응답이 필요합니다.
00ED
블록 전송 요청의 크기가 유효한 블록 전송 크기 요청과 일치하지 않습니다.
00EE
블록 전송 요청 유형이 예상 BT_READ 또는 BT_WRITE와 일치하지 않습니다.
00EF
스캐너가 블록 전송 요청을 수용하기 위해 블록 전송 표에서 사용 가능한 슬롯을 찾을 수 없습니다.
00F0
해결되지 않은 블록 전송이 있는 상태에서 스캐너가 원격 I/O 채널을 리셋하라는 요청을 받았습니다.
00F3
원격 블록 전송 큐가 꽉 찼습니다.
00F5
요청된 랙 또는 슬롯에 대해 구성된 통신 채널이 없습니다.
00F6
원격 I/O에 대해 구성된 통신 채널이 없습니다.
00F7
명령어에 설정된 블록 전송 타임아웃이 완료 전 타임아웃됩니다.
00F8
블록 전송 프로토콜 에러 - 청하지 않는 블록 전송.
00F9
잘못된 통신 채널로 인해 블록 전송 데이터가 손실됩니다.
00FA
블록 전송 모듈이 관련된 블록 전송 명령어와 다른 길이를 요청했습니다.
00FB
블록 전송 읽기 데이터의 체크섬이 잘못되었습니다.
00FC
어댑터와 블록 전송 모듈 간에 블록 전송 쓰기 데이터 전송이 잘못되었습니다.
00FD
블록 전송 크기와 블록 전송 데이터 표의 인덱스 크기를 더한 값이 블록 전송 데이터 표 파일의 크기보다 컸습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal