V/Hz 탭

이 탭에서 V/Hz의 상단 및 하단 설정에 대해 니(Knee) 주파수와 기울기 값을 입력합니다.
사용자가 이 대화 상자 왼쪽 필드에 입력한 데이터를 기준으로 작성된 그래프가 대화 상자의 오른쪽에 표시됩니다. 검증 및 그래프 단추를 클릭하면 입력한 날짜를 적용하기 전에 그래픽을 통해 평가할 수 있습니다.
매개 변수
V/Hz
상단 니 주파수
이 값은 V/Hz 지표가 발전기 주파수의 함수로서 발전기 전압을 줄이기 시작하는 주파수를 나타냅니다. 유효한 값 범위는 15.0Hz에서 90.0Hz까지입니다. 기본값은 57.0Hz입니다.
상단 기울기
이 값은 V/Hz 지표가 발전기 주파수의 함수로서 발전기 전압을 줄이는 비율을 나타냅니다. 기울기가 가파를수록 원동기의 언로드 속도가 빠르고 로드 작업 중에 발생하는 주파수 변동이 적습니다. 유효 값 범위는 0.0V/Hz에서 3.0V/Hz입니다. 기본값은 1.0V/Hz입니다.
하단 니 주파수
이 값은 V/Hz 지표가 하단 기울기에서 발전기 주파수의 함수로서 발전기 전압을 줄이기 시작하는 주파수를 나타냅니다. 유효한 값 범위는 15.0Hz에서 90.0Hz까지입니다. 기본값은 50.0 Hz입니다.
하단 기울기
이 값은 하단 니 주파수가 초과된 이후 V/Hz 지표가 발전기 주파수의 함수로서 발전기 전압을 줄이는 비율을 나타냅니다. 유효 값 범위는 0.0V/Hz에서 3.0V/Hz입니다. 기본값은 2.0 V/Hz입니다.
발생기
정격 주파수
이 값은 읽기 전용입니다. 발전기 탭에서 가져온 값이며 사용할 실제 기울기의 계산에 사용됩니다.
검증 및 그래프
입력한 니 포인트 및 기울기 값에 따라 V/Hz 곡선을 그리려면 이 단추를 클릭합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal