UEL 탭

이 탭에서 과소 여기 제한 설정을 구성합니다. 과소 여기 제한 값은 발전기 제조업체의 권장에 따라 입력합니다. 여기에 입력한 값으로 발전기의 안정 상태 안정성 제한 위에 있는 곡선이 정해지며, 이를 통해 발전기가 공공 전원과 계속 동기화될 수 있습니다.
W 포인트는 포인트 1에서 포인트 5까지 감소하며 VAR 포인트는 포인트 1에서 포인트 5까지 증가합니다.
매개 변수
과소 여자 제한 사용
과소 여기 제한을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
과소 여자 제한 곡선
W 포인트 #1
첫 번째 유효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0W ~ 1,000,000,000W입니다. 기본값은 25,000W입니다.
W 포인트 #2
두 번째 유효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0W ~ 1,000,000,000W입니다. 기본값은 50,000 W입니다.
W 포인트 #3
세 번째 유효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0W ~ 1,000,000,000W입니다. 기본값은 100,000 W입니다.
W 포인트 #4
네 번째 유효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0W ~ 1,000,000,000W입니다. 기본값은 200,000 W입니다.
W 포인트 #5
다섯 번째 유효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0W ~ 1,000,000,000W입니다. 기본값은 300,000 W입니다.
VAR 포인트 #1
첫 번째 무효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0VAR ~ 1,000,000,000VAR입니다. 기본값은 275,000VAR입니다.
VAR 포인트 #2
두 번째 무효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0VAR ~ 1,000,000,000VAR입니다. 기본값은 250,000VAR입니다.
VAR 포인트 #3
세 번째 무효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0VAR ~ 1,000,000,000VAR입니다. 기본값은 200,000VAR입니다.
VAR 포인트 #4
네 번째 무효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0VAR ~ 1,000,000,000VAR입니다. 기본값은 100,000VAR입니다.
VAR 포인트 #5
다섯 번째 무효 전력 포인트를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.0VAR ~ 1,000,000,000VAR입니다. 기본값은 20,000VAR입니다.
검증 및 그래프
전류 과소 여기 제한 그래프를 입력한 값으로 업데이트하려면 이 단추를 클릭합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal