추적 탭
이 탭에서 내부 추적과 중복 추적, 통과 속도를 활성화 및 구성합니다.
매개 변수
내부 추적
내부 추적 사용
내부 추적을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다.
속도
이 값으로 내부 추적 모드가 비활성 여기 제어 모드를 활성 여기 제어 모드에 일치시키는 속도를 변경합니다. 유효 값 범위는 1.0 ~ 80.0초/FS이며 기본값은 5.0초/FS입니다.
지연
이 값으로 추적 기능의 초기 지연을 변경하면 추적 모드에서 비활성 모드를 조정하여 예기치 않은 상태로 만드는 일을 방지할 수 있습니다.
예를 들어, AVR 모드로 작동 중이고 감지하는 VT가 열리지 못했으며 추적 모드에서 감지의 손실로 인한 전체 켜짐 조건을 즉시 추적하도록 되어 있는 경우, 수동 모드로 전환하면 FCR 모드일 때도 발전기 전압이 불필요하게 높아집니다. 이 때 지연을 추가하면 다른 작동 모드로 전환할 때 백업 모드가 예기치 않을 수 있는 작동 포인트로 이어지지 않습니다.
유효 값 범위는 0.0 ~ 8.0초이고 기본값은 0.5초입니다.
중복 추적
속도
이 값으로 중복 CGCM의 추적 모드가 비활성 여기 제어 모드를 활성 여기 제어 모드에 일치시키는 속도를 변경합니다. 유효 값 범위는 1.0 ~ 80.0초/FS이며 기본값은 2.0초/FS입니다.
지연
이 값으로 중복 CGCM의 추적 기능의 초기 지연을 변경하면 추적 모드에서 비활성 모드를 조정하여 예기치 않은 상태로 만드는 일을 방지할 수 있습니다.
예를 들어, AVR 모드로 작동 중이고 감지하는 VT가 열리지 못했으며 중복 CGCM 추적 모드에서 감지의 손실로 인한 전체 켜짐 조건을 즉시 추적하도록 되어 있는 경우, 중복 CGCM 수동 모드로 전환하면 FCR 모드일 때도 발전기 전압이 불필요하게 높아집니다. 이 때 지연을 추가하면 중복 CGCM으로 전환할 때 중복 CGCM이 예기치 않을 수 있는 작동 포인트로 이어지지 않습니다.
유효 값 범위는 0.0 ~ 8.0초이고 기본값은 0.5초입니다.
열방향 속률
AVR Control
이 값으로 AVR에 정의된 조정 범위 전체에서 AVR 모드의 조절 설정값을 조정할 수 있는 속도를 변경합니다. 유효 값 범위는 10.0 ~ 200.0초/정격 V이고 기본값은 20.0초/정격 V입니다.
역률
이 값으로 PF에 정의된 조정 범위 전체에서 PF 모드의 조절 설정값을 조정할 수 있는 속도를 변경합니다. 유효 값 범위는 10.0 ~ 200.0초/1.0PF이고 기본값은 20.0초/1.0PF입니다.
VAR 컨트롤
이 값으로 VAR에 정의된 조정 범위 전체에서 VAR 모드의 조절 설정값을 조정할 수 있는 속도를 변경합니다. 유효 값 범위는 10.0 ~ 200.0초/정격 kVA이고 기본값은 20.0초/정격 kVA입니다.
수동 Control(FCR)
이 값으로 FCR에 정의된 조정 범위 전체에서 FCR 모드의 조절 설정값을 조정할 수 있는 속도를 변경합니다. 유효 값 범위는 10.0 ~ 200.0초/정격 필드 I이고 기본값은 20.0초/정격 필드 I입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.