동기화 탭
이 탭에서 동기화 제한 및 설정을 입력합니다.
매개 변수
동기화 제한
주파수 일치
하한
이 값으로 CGCM에서 발전기를 동기화할 하한 주파수 오류를 정합니다. 유효 값 범위는 -2.0 ~ 2.0Hz이고 기본값은 -0.1Hz입니다.
상한
이 값으로 CGCM에서 발전기를 동기화할 상한 주파수 오류를 정합니다. 유효 값 범위는 -2.0 ~ 2.0Hz이고 기본값은 0.1 Hz입니다.
전압 일치
하한
이 값으로 CGCM에서 발전기를 동기화할 하한 전압 오류를 정합니다. 유효 값 범위는 -25.0 ~ 25.0% V이고 기본값은 -5.0% V입니다.
상한
이 값으로 CGCM에서 발전기를 동기화할 상한 전압 오류를 정합니다. 유효 값 범위는 -25.0 ~ 25.0% V이며 기본값은 5.0% V입니다.
Phase 일치
하한
이 값으로 CGCM에서 발전기를 버스에 동기화할 하한 Phase 각도 오류를 정합니다. 유효 값 범위는 -45.0 ~ 45.0도이고 기본값은 -10.0도입니다.
상한
이 값으로 CGCM에서 발전기를 버스에 동기화할 상한 Phase 각도 오류를 정합니다. 유효 값 범위는 -45.0 ~ 45.0도이고 기본값은 10.0도입니다.
수용 지연
이 값으로 모든 파라메터가 차단기를 닫기 위해 설정되는 데 필요한 지속 시간을 정합니다. 이 값은 발전기와 버스의 주파수, 전압 및 Phase 각도 일치한 시간을 기반으로 합니다. 유효 값 범위는 0.0(기본값) ~ 10.0초입니다.
버스 A 오프셋
전압 승수
이 값으로 측정된 버스 A 전압에 곱할 승수를 정합니다. 이 값은 변압기 전체의 비율 오류를 보정하는 데 사용할 수 있습니다. 올바른 값 범위는 0.00부터 30000.0까지이며 기본값은 1.0입니다.
Phase
이 값으로 측정된 버스 A Phase 각도에 더할 Phase 각도를 정합니다. 이 값은 변압기 전체의 Phase 이동을 보정하는 데 사용할 수 있습니다. 유효 값 범위는 -180.0 ~ 180.0도이고 기본값은 0.0도입니다.
버스 B 오프셋
전압 승수
이 값으로 측정된 버스 B 전압에 곱할 승수를 정합니다. 이 값은 변압기 전체의 비율 오류를 보정하는 데 사용할 수 있습니다. 올바른 값 범위는 0.00부터 30000.0까지이며 기본값은 1.0입니다.
Phase
이 값으로 측정된 버스 B Phase 각도에 더할 Phase 각도를 정합니다. 이 값은 변압기 전체의 Phase 이동을 보정하는 데 사용할 수 있습니다. 유효 값 범위는 -180.0 ~ 180.0도이고 기본값은 0.0도입니다.
회전
발생기
이 값으로 CGCM 모듈(Module)에 발전기 Phase 회전 정보를 제공합니다. CGCM은 이로써 Phase 역회전 상황을 인식하여 역회전 중에 차단기가 닫히지 않게 할 수 있습니다. 유효 값은 ABC(0)(기본값) 및 ACB(1)입니다.
버스
이 값으로 CGCM 모듈(Module)에 버스 Phase 회전 정보를 제공합니다. CGCM은 이로써 Phase 역회전 상황을 인식하여 역회전 중에 차단기가 닫히지 않게 할 수 있습니다. 이 설정은 단일 차단기 구성에만 해당됩니다. 유효 값은 ABC(0)(기본값) 및 ACB(1)입니다.
데드 버스 제한
최소 주파수
이 값으로 CFCM에서 데드 버스 주파수로 인식하고 데드 버스 차단기를 닫을 최소 주파수를 정합니다. 유효 값 범위는 40.0 ~ 70.0 Hz이며 기본값은 59.95 Hz입니다.
최대 주파수
이 값으로 CFCM에서 데드 버스 주파수로 인식하고 데드 버스 차단기를 닫을 최대 주파수를 정합니다. 유효 값 범위는 40.0 ~ 70.0 Hz이며 기본값은 60.05 Hz입니다.
최소 전압
이 값으로 CFCM에서 데드 버스 전압 조건으로 인식하고 데드 버스 차단기를 닫을 최소 전압을 정합니다. 유효 값 범위는 85.0 ~ 30000V이며 기본값은 460.0V입니다.
최대 전압
이 값으로 CFCM에서 데드 버스 전압 조건으로 인식하고 데드 버스 차단기를 닫을 최대 전압을 정합니다. 유효 값 범위는 85.0 ~ 30000V이며 기본값은 500.0 V입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.