전원 탭
이 탭에서 역 전력 및 역 VAR 설정을 입력합니다.
매개 변수
역 kW
설정값
이 값으로 CGCM에서 역 전력 조건을 인식하고 역 kW 오류 지연 설정에 따라 트립 시간을 계산하기 시작하는 발전기의 역 kW 설정값을 정합니다. 유효 값 범위는 1.00 ~ 100.00% 정격 VA이고 기본값은 5.00% 정격 VA입니다.
오류 지연
이 값으로 발전기 역 kW 설정값이 초과된 경우에 오류 출력 릴레이를 알리고 트립할(구성된 경우) 시간을 정합니다. 유효 값 범위는 .10 ~ 30000.0초이며 기본값은 5.00초입니다.
역 kVAR
설정값
이 값으로 CGCM에서 역 kVar(여기 손실) 조건을 인식하고 역 kVar 오류 지연 설정에 따라 트립 시간을 계산하기 시작하는 발전기의 역 kVar 설정값을 정합니다. 유효 값 범위는 1.00 ~ 100.00% 정격 VA이고 기본값은 10.00 % 정격 VA입니다.
오류 지연
이 값으로 발전기 역 kVar 설정값이 초과된 경우에 오류 출력 릴레이를 알리고 트립할(구성된 경우) 시간을 정합니다. 유효 값 범위는 .10 ~ 30000.0초이며 기본값은 20.00초입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.