OEL 탭

이 탭에서 과대 여기 제한 설정을 구성합니다. 과대 여기 제한 값은 발전기 제조업체의 권장에 따라 입력합니다. 여기에 입력하는 값은 과대 여기 제한에 필요하며 발전기/여자기가 과열되지 않도록 하는 임계값 및 시간 지연입니다.
이 탭에서 온라인 과대 여기 제한이나 오프라인 과대 여기 제한을 표시하도록 선택할 수 있습니다.
온라인 과대 여기 제한의 경우 위쪽 막대의 높이는 고 레벨 및 중간 레벨 설정값에 의해 결정되고 길이는 고 레벨 시간 지연에 의해 결정됩니다. 두 번째 막대의 높이는 중간 레벨 및 저 레벨 설정값에 의해 결정되고 길이는 중간 레벨 시간 지연에 의해 결정됩니다. 저 레벨 설정값은 계속해서 늘어납니다.
오프라인 과대 여기 제한의 경우 위쪽 막대의 높이는 고 레벨 및 저 레벨 설정값에 의해 결정되며 길이는 고 레벨 시간 지연에 의해 결정됩니다. 두 번째 막대의 높이는 계속해서 늘어나는 저 레벨 설정값에 의해 결정됩니다.
매개 변수
과대 여자 제한 사용
과대 여기 제한을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
과대 여자 제한
팁: 설정값으로 입력하는 값 간의 관계가 검사됩니다. 즉, 고 레벨 설정값 >= 중간 레벨 설정값 >= 저 레벨 설정값이어야 합니다.
온라인
고 레벨 설정값
유효 값 범위는 0.0 A ~ 9999.0A이며 기본값은 30.0A입니다.
고 레벨 시간 지연
유효 값 범위는 0.0 ~ 60.0초입니다. 기본값은 2.0초입니다.
중간 레벨 설정값
유효 값 범위는 0.0 A ~ 9999.0A이며 기본값은 15.0 A입니다.
중간 레벨 시간 지연
유효 값 범위는 0.0 ~ 120.0초입니다. 기본값은 10.0초입니다.
저 레벨 설정값
유효 값 범위는 0.0 A ~ 9999.0A이며 기본값은 10.0 A입니다.
오프라인
고 레벨 설정값
유효 값 범위는 0.0 A ~ 9999.0A이며 기본값은 20.0 A입니다.
고 레벨 시간 지연
유효 값 범위는 0.0 ~ 10.0초입니다. 기본값은 2.0초입니다.
저 레벨 설정값
유효 값 범위는 0.0 A ~ 9999.0A이며 기본값은 10.0 A입니다.
검증 및 그래프
전류 과대 여기 제한 그래프를 입력한 값으로 업데이트하려면 이 단추를 클릭합니다.
온라인 그래프/오프라인 그래프
과대 여기 제한 그래프를 온라인/오프라인 표시 사이에서 전환하려면 이 단추를 클릭합니다. 단추는 현재 표시하는 그래프에 따라 레이블이 달라집니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal