로드 공유 탭

이 탭에서 로드 공유 설정을 입력합니다.
매개 변수
전체 스케일 전압
발전기가 1p.u.kW를 생성할 때 로드 공유 출력이 도달하는 값입니다. 발전기 kVA 계산값을 토대로 계산됩니다. 유효 값 범위는 0 ~ 4.0V(기본값)입니다.
제한
시간당 로드 공유 출력에 허용되는 단위당 변경 값입니다. 유효 값 범위는 0 ~ 1.0P.U이며 기본값은 0.3P.U입니다.
속도
로드 공유 출력에서 단위당 양을 변화시키는 데 필요한 시간 값입니다. 유효 값 범위는 0 ~ 100.0초/정격 전력(W)이고 기본값은 10.0초/정격 전력(W)입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal