생성기 탭

이 탭에서 발전기 정보를 기록합니다. 이 정보는 일반적으로 발전기의 명판에 있습니다.
매개 변수
주파수
발전기의 정격 주파수를 입력합니다. 유효 값은 50Hz 및 60Hz(기본값)입니다.
전압
발전기의 정격 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 85.0 V ~ 30,000 V입니다. 기본값은 480.0V입니다.
현재
발전기의 정격 전류를 입력합니다. 유효 값 범위는 10.0 A ~ 60,000.0A입니다. 기본값은 60.0A입니다.
전력
발전기의 정격 전력을 입력합니다. 유효 값 범위는 0 W ~ 1,000,000,000.0 W입니다. 기본값은 300,000.0 W입니다.
필드 전압
발전기의 정격 필드 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0V ~ 200.0 V입니다. 기본값은 75.0 V입니다.
필드 전류
발전기의 정격 필드 전류를 입력합니다. 유효 값 범위는 0.1 ~ 15.0A입니다. 기본값은 3.0A입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal