게인 탭

이 탭에서 PID 및 게인 값을 입력합니다.
매개 변수
역률 컨트롤
적분 게인 Ki
이 값으로 역률 컨트롤러(Controller)의 적분 게인을 조정하고 역률 설정의 변경에 대한 동적 응답의 특성을 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
전체 게인 Kg
이 값으로 단위당 게인을 시스템 게인, 그리고 역률 컨트롤러(Controller)의 전체 게인으로 변환하는 대략적인 루프 게인을 조정합니다. 또한 발전기 역률 변화에 대한 동적 응답 특성도 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
VAR 컨트롤
적분 게인 Ki
이 값으로 VAR 컨트롤러(Controller)의 적분 게인을 조정하고 VAR 변경에 대한 동적 응답의 특성을 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
전체 게인 Kg
이 값으로 단위당 게인을 시스템 게인, 게인, 그리고 역률 컨트롤러(Controller)의 전체 게인으로 변환하는 대략적인 루프를 조정합니다. 또한 발전기 VAR 변화에 대한 동적 응답 특성도 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
과대 여자 제한
적분 게인 Ki
이 값으로 과대 여기 제한기의 적분을 조정하고 과대 여기 이벤트에 대한 동적 응답 특성을 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
전체 게인 Kg
이 값으로 과대 여기 제한기의 비례 게인을 조정하고 과대 여기 이벤트에 대한 제한기의 응답을 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
과소 여자 제한
적분 게인 Ki
이 값으로 과소 여기 제한기의 적분을 조정하고 과소 여기 이벤트에 대한 동적 응답 특성을 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
전체 게인 Kg
이 값으로 과소 여기 제한기의 비례 게인을 조정하고 과소 여기 이벤트에 대한 제한기의 응답을 결정합니다. 이 값을 높이면 제한기의 응답 속도가 올라갑니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
AVR/FCR 컨트롤
비례 게인 Kp
이 값으로 AVR의 비례 게인을 조정하고 발전기 전압의 변화에 대한 동적 응답 특성을 결정합니다. 일반적으로 과도 응답에 오버슈트가 지나치게 많을 경우 Kp 값을 낮춰야 합니다. 과도 응답에 오버슈트가 거의 또는 전혀 없어 너무 느리면 Kp를 높여야 합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
적분 게인 Ki
안정적인 상태에 도달하는 시간이 너무 길면 Ki 값을 높여야 합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
미분 게인 Kd
과도 응답에 링이 지나치게 많으면 Kd 값을 높여야 합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
시간 상수 Td
필터링 시간 상수인 이 값은 수치 미분에서 노이즈 효과를 제거하는 데 사용됩니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
FCR 전체 게인 Kg
이 값으로 FCR 작동 모드의 대략적인 루프 게인과 전체 게인을 조정하고 발전기 전압 변화에 대한 동적 응답 특성을 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
AVR 전체 게인 Kg
이 값으로 AVR 작동 모드의 대략적인 루프 게인과 전체 게인을 조정하고 발전기 전압 변화에 대한 동적 응답 특성을 결정합니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
전압 일치 게인
발전기 전압과 버스 전압을 일치시키는 시간이 너무 길면 이 값을 높여야 합니다. 이 값을 조정하면 전압 일치 정확도도 높아질 수 있으며 버스 전압에 도달하는 속도도 변경될 수 있습니다. 유효한 값 범위는 0.0(기본값)에서 1000.0까지입니다.
AVR/FCR 보조 게인
이 값으로 AVR/FCR 작동 모드에서 보조 입력 Control의 전체 게인을 조정합니다. 단위는 공칭 %/V입니다. 올바른 값 범위는 -99.0부터 99.0까지이며 기본값은 0.0입니다. 이 값을 1.0으로 설정하면 제어되는 파라메터가 보조 입력에 적용된 1V에 공칭 값의 1%씩 변경됩니다.
PF/VAR 보조 게인
이 값으로 Var/PF 작동 모드에서 보조 입력 Control의 전체 게인을 조정합니다. VAR 컨트롤러(Controller) 단위는 공칭 %/V입니다. 올바른 값 범위는 -99.0부터 99.0까지이며 기본값은 0.0입니다. 이 값을 1.0으로 설정하면 제어되는 파라메터가 보조 입력에 적용된 1V에 공칭 값의 1%씩 변경됩니다. 이 값을 5.0으로 설정하면 조절된 PF가 보조 입력에 적용된 1V에 0.05%씩 변경됩니다.
역 전류 게인
이 값으로 역 전류 입력의 게인을 조정합니다. 역 전류 입력으로 측정된 실제 값에 여기에 입력한 값을 곱합니다. 역 전류에서 연결된 시스템 간의 VAR 공유를 향상시키는 데 이 값을 사용할 수 있습니다. 유효 값 범위는 -30.0부터 30.0이며 기본값은 1.0입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal