주파수 탭
이 탭에서 과대 주파수 및 과소 주파수 설정을 입력합니다.
매개 변수
과대 주파수
설정값
이 값으로 CGCM에서 과대 주파수 조건을 인식하고 과대 주파수 시간 지연을 기준으로 트립 시간을 계산하기 시작하는 발전기의 과대 주파수 설정값을 정합니다. 유효 값 범위는 30.00 ~ 70.00Hz이며 기본값은 60.50 Hz입니다.
지연
이 값으로 발전기 과대 주파수 설정값이 초과된 경우에 오류 출력 릴레이를 알리고 트립할(구성된 경우) 시간을 정합니다. 유효 값 범위는 .10 ~ 30000.0초이며 기본값은 1.00입니다.
과소 주파수
설정값
이 값으로 CGCM에서 과소 주파수 조건을 인식하고 과소 주파수 시간 지연을 기준으로 트립 시간을 계산하기 시작하는 발전기의 과소 주파수 설정값을 정합니다. 유효 값 범위는 30.00 ~ 70.00Hz이며 기본값은 59.00Hz입니다.
지연
이 값으로 발전기 과소 주파수 설정값이 초과된 경우에 오류 출력 릴레이를 알리고 트립할(구성된 경우) 시간을 정합니다. 유효 값 범위는 .10 ~ 30000.0초이며 기본값은 1.00입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.