여기 탭

이 탭에서 시스템과 현재의 작업을 일치시킬 초기 여기 설정을 입력합니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 소프트 시작 초기 전압 및 시작 시간 값 입력
  • 사용할 여기 유형 선택
  • 여기 전원으로 PMG를 사용하는 경우 적절한 Phase 선택
매개 변수
소프트 시작
초기 전압
CGCM 여기 출력을 활성화한 직후에 생성될 발전기 전압을 입력합니다. 이 값은 공칭 발전기 정격 전압의 퍼센트 기준입니다. 유효한 값 범위는 0.0%에서 90.0%까지입니다. 기본값은 5.0%입니다.
시간
소프트 시작 초기 전압에서 공칭 발전기 전압까지 가는 데 걸리는 시간(초)을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0에서 7200.0초까지입니다. 기본값은 5.0초입니다.
과대 여자 전압
설정값
유효 값 범위는 1.00V ~ 200.0V입니다. 기본값은 150.00V입니다.
지연
유효 값 범위는 .10 ~ 30.00초입니다. 기본값은 1.00초입니다.
자손 전류
설정값
발전기를 공공전력단자와 같은 기타 전원과 병렬로 연결할 경우에 발전기 동기화를 유지하는 데 최소한으로 필요한 CGCM DC 출력 전류 값을 입력합니다. 이 임계값에서 감지가 손실됩니다. 유효 값 범위는 .10A ~ 15.00A입니다. 기본값은 0.50A입니다.
지연
모듈(Module)에서 여기 손실 오류를 알리고 오류 지연 출력이 구성된 경우에 활성화하기까지 CGCM 여기가 여기 전류 손실 설정값보다 낮게 유지되는 시간을 입력합니다. 유효 값 범위는 .10 ~ 9.90초입니다. 기본값은 5.00초입니다.
회전 다이오드 오류
주 전극
발전기 기본 필드의 극 수를 입력합니다. 유효 값은 2 ~ 20극 사이의 짝수입니다. 기본값은 4입니다.
여자기 전극
발전기 여자기 필드의 극 수를 입력합니다. 유효 값은 2 ~ 20극 사이의 짝수입니다. 기본값은 8입니다.
개방 다이오드 레벨
개방 다이오드 조건 발생 시 회전 다이오드 모니터에서 알리게 할 퍼센트 리플 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0%에서 100.00%까지입니다. 기본값은 5.00%입니다.
단락된 다이오드 레벨
단락된 다이오드 조건 발생 시 회전 다이오드 모니터에서 알리게 할 퍼센트 리플 값을 입력합니다. 유효한 값 범위는 0%에서 100.00%까지입니다. 기본값은 30.00%입니다.
지연
CGCM 모듈(Module)에서 어느 정도의 시간이 흐른 후에 회전 다이오드에 오류가 있음을 알려주게 할지 입력합니다. 유효 값 범위는 .10 ~ 300.00초입니다. 기본값은 15.00초입니다.
여자 선택
CGCM이 전력 입력 전압을 수용하는 대상으로 발전기 터미널(션트) 아니면 영구 자석 발전기(PMG)를 선택하는 옵션입니다. PMG를 선택할 경우 PMG Phase 선택 옵션도 선택해야 합니다. 이 값은 기본적으로 PMG로 설정되어 있습니다.
영구 자석 발전기 Phase 선택
CGCM 모듈(Module)에 적용된 PMG 전력을 단일 Phase와 3 Phase 중에서 무엇으로 할지 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 단일 Phase로 설정되어 있습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal