전류 탭

이 탭에서 발전기 과전류 설정, 여기 전류 손실 설정, 회전 다이오드 오류 설정 및 극 수를 입력합니다.
매개 변수
과전류
설정값
이 값으로 CGCM에서 발전기 과전류 조건을 인식할 때 사용할 임계값을 정합니다. 과전류 조건이 발생하면 CGCM은 선택된 과전류 곡선 및 시간 다이얼을 기준으로 트립 시간을 계산하기 시작합니다. 유효 값 범위는 10.00 ~ 320.00% 정격 I이며 기본값은 105.00% 정격 I입니다.
곡선
이 값으로 CGCM의 과전류 함수에 사용될 시간 과전류 특성 곡선을 정합니다. 유효 값 범위는 1(기본값)에서 17까지입니다.
시간 다이얼
이 값으로 CGCM에 적용되는 실제 전류의 크기와 관련된 트립 시간을 정합니다. 유효 값 범위는 0 ~ 9.9이고, 기본값은 0.5입니다.
전압 제한
이 값으로 모니터링된 전압을 고정된 공칭 전압 제한과 비교합니다. 전압이 공칭 전압의 100%에서 25% 사이인 경우 CGCM은 선택된 시간 과전압 픽업 포인트를 비례에 맞게 낮춥니다. 유효 값 범위는 0.0(기본값)에서 200.0% 정격 V까지입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal