IP 주소, BOOTP 설정, 포트 속도 및 이중 구성(SoftLogix5800 EtherNet/IP 모듈(Module))

이 모듈(Module)에 IP 주소, BOOTP/DHCP 설정을 구성하려면 바탕 화면에서 이를 위한 구성 도구를 사용해야 합니다.
Logix Designer
구성 응용 프로그램을 사용하여 이 모듈(Module)을 구성할 수 없습니다.
이 모듈(Module)의 모듈 속성 화면에 있는 포트 구성 탭의 필드는 정보 제공을 목적으로 하므로 읽기 전용입니다. 따라서 이들 속성은 수정할 수 없습니다.
모듈(Module) 속성 대화 상자 - 포트 구성 탭 액세스
모듈(Module) 속성 대화 상자의 포트 구성 탭에 액세스하려면 컨트롤러(Controller) 분류에서 해당하는 모듈을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다. 일반 탭이 선택된 모듈(Module) 속성 대화 상자가 나타납니다. 포트 구성 탭을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal