상대 시간에 대한 시간 브라우저 대화 상자

시간 브라우저
대화 상자에서 다음과 같은 상대 시간 데이터 유형을 사용하여 태그에 대한 상대 시간(기간)을 설정합니다. TIME32, TIME 및 LTIME. 상대 시간(기간)을 최대 31일까지 설정할 수 있습니다. 기간을 나노초 단위로 설정하려면 LTIME 데이터 유형을 사용합니다.
기간을 설정하려면
  1. 간격 상자에 값을 입력하여 간격을 설정합니다.
  2. 시간:분:초
    상자에서 시, 분 또는 초를 선택하고 값을 입력하거나, 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 값을 조정합니다.
  3. OK
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal